工具与软件:
您好、工程师、我在操作 lmg1210时遇到问题。 首先、无法正确运行仿真。 低电平是 HG 和 LG 的波形。 有两个电路、一个是同步自举电路、另一个是正常的自举电路。您可以看到、正常的自举电路运行不正常。(这与第一个实际设计的运行波形一样)。 我不知道该怎么解决。 可以帮帮我吗




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您是否使用 PSpice 进行此仿真? PSpice 是我们推荐用于我们的栅极驱动器模型的仿真器、并且这些模型在其他程序中可能无法正常工作。
看起来当两个输出都开启时、没有死区时间应用于 HI 和 LI 输入、从而导致击穿。 我建议添加死区时间、以便一个输出在另一个输出导通之前完全关断。
正常自举电路出现了什么问题? 您可以绘制 HO2和 HS2两端的差分电压吗?
谢谢!
Walter