This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210同步自举或正常自举 CAN##39;t work

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479180/lmg1210-lmg1210-either-synchronous-bootstrap-or-normal-bootstrap-can-t-work

器件型号:LMG1210

工具与软件:

您好、工程师、我在操作 lmg1210时遇到问题。 首先、无法正确运行仿真。 低电平是 HG 和 LG 的波形。 有两个电路、一个是同步自举电路、另一个是正常的自举电路。您可以看到、正常的自举电路运行不正常。(这与第一个实际设计的运行波形一样)。 我不知道该怎么解决。 可以帮帮我吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 PSpice 进行此仿真? PSpice 是我们推荐用于我们的栅极驱动器模型的仿真器、并且这些模型在其他程序中可能无法正常工作。

    看起来当两个输出都开启时、没有死区时间应用于 HI 和 LI 输入、从而导致击穿。 我建议添加死区时间、以便一个输出在另一个输出导通之前完全关断。

    正常自举电路出现了什么问题? 您可以绘制 HO2和 HS2两端的差分电压吗?

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、感谢您的回答。 我使用了 Lt-spice 进行仿真。这里是正常的自举电路图。 HO2 LO2 HS2.HB2 BST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将两个信号设置为接近7ns 的死区时间(开关频率可能是13.56MHz)、感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、感谢您的回答!此处是同步自举电路的图。 设计指南还包括"通过高频可控制精密死区时间 Jeff Mueller、高功率驱动器从半桥获取最大功率"文档。 现在我对为什么我的两个电路的输出(在 HS 中可以看到)非常低感到困惑? 我的参数是否正确? 谢谢! SYSTEM DESIGNHB HS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试将自举电容器尺寸从22nF 增加到470nF 左右的更大值?

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次感谢你!它仍然是相同的,但我好奇为什么 HO 低于 LO ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自举二极管的正向压降导致 HO 充电至 VDD VF。

    我还建议尝试在我们为我们的模型推荐的 PSpice 仿真器中对您的电路进行仿真。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还可以尝试断开仿真原理图上的 HS_DAP 引脚? 此引脚可能会错误地连接到模型内部的接地端、从而出现问题。