工具与软件:
您好!
我将 在我的一个项目中使用 TPS1HB16AQPWPRQ1。 我还需要禁用 SNS、DIA_EN、SEL1和 LATCH。 我想知道应使用哪个 GND (模块 GND 或器件 GND)通过接地来禁用这些功能。
此外、如果 EN 引脚在禁用上述功能的同时被拉低、IC 将消耗多少静态电流?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我将 在我的一个项目中使用 TPS1HB16AQPWPRQ1。 我还需要禁用 SNS、DIA_EN、SEL1和 LATCH。 我想知道应使用哪个 GND (模块 GND 或器件 GND)通过接地来禁用这些功能。
此外、如果 EN 引脚在禁用上述功能的同时被拉低、IC 将消耗多少静态电流?
谢谢
您好、Alan:
我已根据您的申请附上了原理图部分、以便进行检查。
对于问题的第二部分"静态电流"、很抱歉混淆。 我想知道所有这些引脚(SNS、DIA_EN、SEL1和 LATCH)都被禁用并且 EN 保持开启时的电流消耗。
谢谢。
您好!
对于该应用系统、GND 没有问题。 为确保电流消耗、在器件启用后、该值等于负载电流。
VBB = 12V、EN = 5V、DIAG_EN = 0V
在这种情况下、DUT 将处于活动状态、电流将是负载允许的电流。 我认为您可能要问的是待机电流。 当器件被禁用且 DIAG_EN 为低电平时。
EN = DIAG_EN = 0V
VBB = 13.5V
Isb = 0.1uA