This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB16-Q1:禁用 SNS、DIA_EN、SEL1、LATCH (通过接地到模块 GND 或器件 GND)?

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478971/tps1hb16-q1-disabling-sns-dia_en-sel1-latch-by-grounding-to-module-gnd-or-device-gnd

器件型号:TPS1HB16-Q1

工具与软件:

您好!  

我将 在我的一个项目中使用 TPS1HB16AQPWPRQ1。 我还需要禁用 SNS、DIA_EN、SEL1和 LATCH。 我想知道应使用哪个 GND (模块 GND 或器件 GND)通过接地来禁用这些功能。  

此外、如果 EN 引脚在禁用上述功能的同时被拉低、IC 将消耗多少静态电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否有要共享的原理图?

    如果使用接地网络、这将产生电平位移、并且它们需要路由到 IC GND、但如果没有接地网络系统 GND 则可以。

    "此外、如果 EN 引脚在禁用上述功能的同时被拉低、IC 将消耗多少静态电流?"

    这里混淆了 Im ...静态电流是在启用器件时测量的、将 EN 拉低将禁用器件。 此配置未经测试。

    BR、  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    我已根据您的申请附上了原理图部分、以便进行检查。

    对于问题的第二部分"静态电流"、很抱歉混淆。 我想知道所有这些引脚(SNS、DIA_EN、SEL1和 LATCH)都被禁用并且 EN 保持开启时的电流消耗。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../PowerSWITCH_5F00_segment-only.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于该应用系统、GND 没有问题。 为确保电流消耗、在器件启用后、该值等于负载电流。  

    VBB = 12V、EN = 5V、DIAG_EN = 0V

    在这种情况下、DUT 将处于活动状态、电流将是负载允许的电流。  我认为您可能要问的是待机电流。 当器件被禁用且 DIAG_EN 为低电平时。  

    EN = DIAG_EN = 0V

    VBB = 13.5V

    Isb = 0.1uA