This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14340-Q1:UCC14340QDWNRQ1的温度范围为-55至125

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479280/ucc14340-q1-ucc14340qdwnrq1-temp-range-from--55-to-125

器件型号:UCC14340-Q1

工具与软件:

您好!

是否有任何 与 支持-55°C 至125°C 温度范围的 UCC14340QDWNRQ1类似的隔离式直流/直流转换器?

我将需要一个用于航空航天应用的栅极驱动器电源。  

谢谢。