This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:即使电池完全放电、也不会生成 EOS 警报。

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467455/bq35100-eos-alert-is-not-generated-even-after-battery-is-drained-fully

器件型号:  BQ35100
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好、Adrian、

我们收到了100m Ω 电流检测电阻器。 采购确实花费了很长时间。 我们在更换 新电池后继续进行了该测试。 但我们没有注意到有任何改进。

缩放电阻为: -ve 32767Ohm、测得的阻抗为-ve 32768 Ohm。  

现在、我们按照您新建议的程序执行了所有这些操作、即放电1小时、休息5小时、然后是 GAUGE_ENABLE、放电1秒、然后是 GAUGE_DISABLE。

请建议如何成功完成此测试。

对此、

Sudarshan Chaudhary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    您能否概述当前测试程序正在执行的操作?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我请您参考我们的同一主题。 此主题已由 TI 锁定、但我将上述文章附加到了同一主题。 请仔细查看、回顾一下我们的问题。

    我们正在尝试通过以下方式监视 LiSoCl2电池的 EOS:将电池放电2%、然后休息5小时、接着是 GAUGE_START、然后是1秒脉冲负载、最后是 GAUGE_STOP 命令。 之前、我们使用的是2m Ω 的电流检测电阻、但您曾建议我们将其更改为100m Ω、并重复测试。 现在、我们重复执行此测试。 但是、我们 在测量的 Z 和缩放的 R 值上没有看到任何变化、  对于新电池本身、我们将获得较大的值(测得的 Z 为-32768欧姆、对于缩放的 R 为-32767欧姆)。

    我还请您参考我们先前关于同一主题的讨论。

    对此、

    Sudarshan Chaudhary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    很抱歉花了一段时间才回到你的身边。 我回看了 bqstudio 的屏幕截图、我看到 设置了 EOS_BAD_OCV 位。 这向我表明、在1秒脉冲负载之前、电池在脉冲负载之前没有充分放松。 放电2%后、您是否放松了至少5小时? 如果在脉冲负载之前电池未完全放松、通常会设置该位。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    是的、电池放电了5:30小时。 按照您的建议执行了整个过程、但之前从未设置此位。 但这次当我们将电流检测电阻更改为100m Ω 时、我们观察到该位已设置。 我重复了测试、但仍然观察到了相同的情况、即 设置了 EOS_BAD_OCV 位。

    对此、

    Sudarshan Chaudhary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    更改感应电阻器后、是否重新校准电量计以确保电流和电压读数准确? 我可能需要看到脉冲负载前后的电池电压波形、以了解电池电压的行为。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    是的、我已重新校准电量计。 甚至在观察到同样的问题后也是如此。 您是否需要在示波器上或 BQ Studio 的数据图中查看这些波形? 在示波器中、它可能始终显示3.6V 的直流线。 但不确定 BQ Studio 的电压数据图。

    对此、

    Sudarshan Chaudhary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    示波器就最好了。 理想情况下、我希望在学习脉冲发生之前、期间以及之后看到示波器图。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    再次重新校准电量计。 。 总体 X 轴精度

    1、连接负载从直流电压源汲取1A 电流。

    2.在 BQ Studio 的"校准"选项卡下的"应用电流"部分输入此1A 电流值、即1000mA。

    3.选择"Calibrate Current"(校准电流)、然后选择"Calibrate Gas Gauge"(校准电量监测计)。

    现在、重复该测试、对电池放电2%、然后休息时间( 由于节假日、休息时间为2天 )。

    1s 脉冲负载后的观察结果:

    1.将 SOH_Merit 位设置为高电平。

    即使放电电流为260mA (2%放电)、电流也报告为3294mA。

    3.首次测得的 Z 值从-32768m Ω 更改为某种不同的值、即-60m Ω。

    随函附上的是 1秒脉冲负载之前、期间和之后的波形 . 波形是平滑且纯直流(3.6V)的波形。 在打开/关闭脉冲负载时、只观察到很小的明显电压变化。  

    请分析这些测试结果并提供有关如何进一步操作的建议。 该值是否为-60m Ω?

    对此、

    Sudarshan   Chaudhary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    希望您已分析过上述测试结果。 请建议继续。

    对此、

    Sudarshan Chaudhary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    期待您对上述问题的答复。 请帮助我们解决此错误。

    对此、

    Sudarshan Chaudhary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    很抱歉花了一段时间才回到你的身边。 我想-60有希望。 由于您没有看到设置了 EOS_BAD_OCV 位、我认为这应该是正确的方向。 继续测试并不断收集数据。

    此致、

    Adrian