BQ35100 Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
工具与软件:
您好、Adrian、
我们收到了100m Ω 电流检测电阻器。 采购确实花费了很长时间。 我们在更换 新电池后继续进行了该测试。 但我们没有注意到有任何改进。
缩放电阻为: -ve 32767Ohm、测得的阻抗为-ve 32768 Ohm。
现在、我们按照您新建议的程序执行了所有这些操作、即放电1小时、休息5小时、然后是 GAUGE_ENABLE、放电1秒、然后是 GAUGE_DISABLE。
请建议如何成功完成此测试。
对此、
Sudarshan Chaudhary


Chaudhary