主题中讨论的其他器件: BQ24074
工具与软件:
您好!
我想 在本质安全的设计中使用 BQ25185、以便在危险环境中使用。 为此、我需要在连接到 BQ25185芯片之前、添加一个25Ω 限流电阻器并联电池上的二极管。 限流电阻用于限制充电电流、二极管在放电路径中正向偏置。 请参见下图。
这些额外的元件将如何影响 BQ25185的充电能力和电池放电的能力? 是否可以对 ILIM/VSET 和 ISET 执行某些操作以允许使用这些保护元件?
此外、我必须防止 BQ25185芯片上的多个故障、包括所有引脚短路。 例如、如果 VIN (本例中为5V)短接至 BAT、那么电池电压为5V 时、芯片是否会自动进入故障状态? 或者、我是否需要从芯片外部添加更多针对这种情况的保护措施?

谢谢!
Gabe