This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:噪声问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478892/tps92515-noise-issue

器件型号:TPS92515

工具与软件:

您好!

我们会发生  TPS92515噪声问题。

输入电压:9V

R15:20K

R14:10K

当 TPS92515在没有负载的情况下运行时、输出电压(LED1+、LED1-)显示如下所示的电压波形、这不是一个恒压输出。 如何对其进行调整?

在 CR 模式下使用电子负载测试 TPS92515时、为什么输出无法保持恒定的电流?

电子负载设置(Ω)

输出电压

(V)

输出电流

(a)

26.

8.66

0.33.

25.

8.65

0.35.

24.

8.64

0.36.

23.

8.64

0.38.

22.

8.62.

0.39.

21.

8.61.

0.41.

20.

8.60.

0.43.

19.

8.59.

0.45

18.

8.57.

0.47.

17.

8.55.

0.50.

16.

8.53.

0.53.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    1.该器件是电流源、不是灌电流、因此在没有负载的情况下无法正常运行

    2.此设备是恒流设备,而不是恒压设备。

    3.数字负载并非设计用于模拟二极管,因此不是测试我们的器件的理想方式。 切换到实际的电阻负载或使用实际的 LED 来测试器件

    此致!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    知道了、我们已经解决了恒流问题。

    该项目在 网站上提供了我们的电路图、可能导致客户 NDA 问题。 请协助将其删除。 谢谢你。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ken、我删除了电路、好了吗?