工具与软件:
您好!
我们会发生 TPS92515噪声问题。
输入电压:9V
R15:20K
R14:10K
当 TPS92515在没有负载的情况下运行时、输出电压(LED1+、LED1-)显示如下所示的电压波形、这不是一个恒压输出。 如何对其进行调整?

在 CR 模式下使用电子负载测试 TPS92515时、为什么输出无法保持恒定的电流?
|
电子负载设置(Ω) |
输出电压 (V) |
输出电流 (a) |
|
26. |
8.66 |
0.33. |
|
25. |
8.65 |
0.35. |
|
24. |
8.64 |
0.36. |
|
23. |
8.64 |
0.38. |
|
22. |
8.62. |
0.39. |
|
21. |
8.61. |
0.41. |
|
20. |
8.60. |
0.43. |
|
19. |
8.59. |
0.45 |
|
18. |
8.57. |
0.47. |
|
17. |
8.55. |
0.50. |
|
16. |
8.53. |
0.53. |