This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5005-SEP:每个开关周期中的占空比变化。

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5005-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463593/tps7h5005-sep-duty-cycle-variation-in-every-switching-cycle

器件型号:TPS7H5005-SEP

工具与软件:

尊敬的团队:

                        我们将 TPS7H5005-SEP 用于正向转换器应用。我们已通过栅极驱动器向初级 FET 提供 OUTA 脉冲。控制器 IC 的占空比会在每个开关周期(400kHz)改变。输入和输出电压和电流均处于稳定状态。电流检测处于阈值范围内、请为此问题提供解决方案。请参阅 控制器 IC 中 OUTA 的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    出现此行为的最常见原因是:

    1、斜率补偿不正确

    2.环路补偿不正确

    3、噪音

    请检查原理图、确认这些值已正确填写。
    如果您想让我们查看、您可以在此处提供。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的丹尼尔:

    我们已经验证了开环上的栅极脉冲、发现它在400KHz 时持续提供50%的占空比。 当我们检查闭环时、在 OUTA 上观察到一个40%占空比脉冲和一个15%占空比脉冲。 此外、我们已根据数据表中给出的公式验证了斜率和环路补偿值。 电流检测处于 COMP/2范围内、但占空比仍会根据每个连续脉冲而变化。我将共享斜率和环路补偿值、并请为该问题提供解决方案。

    斜率补偿电阻值。

    Rsc = 499千欧 (Vout = 7V 、L = 8.2uH、NS = 7、Np = 7、NCSP = 1、NCSS = 100 且 R = 11欧姆)

    RComp 值= 3.6k Ω、Ccomp = 0.1uF、CHF = 47pF。

    还提供了我们可以在电压控制模式下使用此 IC 的任何可能。

     

    通道1:COMP PIN

    通道2:CS ILIM PIN

    ………………

    通道1:CS ILIM PIN

    通道2:OUTA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    数据表中的公式适用于推挽式转换器、而不适用于正激式转换器。
    我将着手审核您的薪酬。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    用于正向反馈环路的是什么?
    是否有隔离式反馈路径?

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于正向反馈环路的是什么?

    我们在次级侧使用了控制器 IC、初级 FET 由隔离式栅极驱动器驱动。

    无隔离式反馈路径。不使用连接到 Vsense 的电阻分压器网络

    此致、

    Dinesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    您是否能够提供原理图?
    我需要此处列出的所有值来确定建议的补偿值:

    我将使用功率级设计器来查找您也可以浏览的建议值:

    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Daniel:

    我无法通过公有领域共享原理图、您能否共享您的邮件 ID 以便我可以共享。

    我的邮件 ID: dinesh.murugan@datapatterns.co.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    我已经给您发送了一封电子邮件。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的戴内尔、

    感谢您发送电子邮件。

    但是我们已经解决了这个问题。

    我们在初级 SW 节点放置了一个4nF 缓冲电容。 删除后、它已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。

    感谢您的更新、
    Daniel