请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2776 工具与软件:
大家好!
关于该器件的内部 MOSFET 结构、 该器件是一个集成了 FET 的直流/直流转换器、并使用一个内部 MOSFET。
1) 1)这款 MOSFET 是否是大电流功率 MOSFET?
2) 2)该 MOSFET 是垂直结构还是水平结构?
我认为这不是功率 MOSFET、因为它的电流值低至200mA。
如果您能告诉我、我将不胜感激。
此致、
Ryusuke