This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:内部 MOSFET 结构

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479592/lm2776-internal-mosfet-structure

器件型号:LM2776

工具与软件:

大家好!

关于该器件的内部 MOSFET 结构、 该器件是一个集成了 FET 的直流/直流转换器、并使用一个内部 MOSFET。

1) 1)这款 MOSFET 是否是大电流功率 MOSFET?

2) 2)该 MOSFET 是垂直结构还是水平结构?

我认为这不是功率 MOSFET、因为它的电流值低至200mA。

如果您能告诉我、我将不胜感激。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    感谢您使用 E2E。

    请看一下数据表第12页中的说明。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    感谢您的确认。 我阅读了它。 我想了解本说明中提到的"内部 MOSFET"的更多详细信息。

    1)该 MOSFET 是所谓的"功率 MOSFET"吗?

    如果其设计用于处理高电流、则这是功率 MOSFET。 我很乐意了解 MOSFET 的额定值和 Rdson 的详细信息。

    2) 2) 该 MOSFET 是垂直结构还是水平结构?

    MOSFET 结构大致可分为以下几种。 在本例中、是哪一个?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ryusuke:

    您请求的数据为 TI 机密信息。 对不起、我不能向您提供。

    此致、
    SEPP