Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ34Z100
工具与软件:
大家好!
如果低于死区的小型系统负载继续流动、BQ34Z100-G1会发生什么情况?
是否有可能计算和更新 SoC 等?
如果无法更新、如果它保留了很长时间(例如几天)、并且电池容量较低、何时更新 SoC?
此致、
Ryusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
如果低于死区的小型系统负载继续流动、BQ34Z100-G1会发生什么情况?
是否有可能计算和更新 SoC 等?
如果无法更新、如果它保留了很长时间(例如几天)、并且电池容量较低、何时更新 SoC?
此致、
Ryusuke
尊敬的 Diego San:
我叫 Nishie、我在 Ryusuke 工作。
1.设置 Deadband = 1、Dsg Current Threshold = 1、并在1.2mA 处执行放电测试、Bqstudio 显示0mA。 在此基础上、了解 IC 无法检测到1.2mA 是否正确?
我想可以通过更改感应电阻的值来检测消耗电流(1.2mA)、但我想知道 BQ34Z100用于计算感应电阻的分辨率。
2.假定分辨率为1LSB=4.768uV 是否正确?
此致、
Nishie
尊敬的 Diego San:
当 EVM 配备4mΩ 感测电阻后、2mA Bqstudio 报告电流。
当 EVM 配备10 mΩ 感测电阻后、1mA Bqstudio 报告电流。
当最大电流值为25A 且最小电流值为1.27mA 时、了解最小检测电阻值为5mΩ 是否正确? 我在下面的主题中参考了该材料。
此致、
Nishie