This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:死区以下的小系统负载继续流动

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468205/bq34z100-g1-when-the-small-system-load-below-the-deadband-continues-to-flow

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ34Z100

工具与软件:

大家好!

如果低于死区的小型系统负载继续流动、BQ34Z100-G1会发生什么情况?

是否有可能计算和更新 SoC 等?

如果无法更新、如果它保留了很长时间(例如几天)、并且电池容量较低、何时更新 SoC?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    进展如何?

    我客户的应用待机/负载电流与1.2 mA 有关。

    我认为 即使死区为1、也无法检测到1.2 mA 的电流值。

    如果有任何评论、我将不胜感激。

    能否在下星期一之前给我一个答案?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果 BQstudio 报告放电电流、则会对 SOC 产生影响。 如果电流小于死区并且 BQstudio 报告0mA、则它不会影响 SOC。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego San:

    我叫 Nishie、我在 Ryusuke 工作。

    1.设置 Deadband = 1、Dsg Current Threshold = 1、并在1.2mA 处执行放电测试、Bqstudio 显示0mA。 在此基础上、了解 IC 无法检测到1.2mA 是否正确?

    我想可以通过更改感应电阻的值来检测消耗电流(1.2mA)、但我想知道 BQ34Z100用于计算感应电阻的分辨率。

    2.假定分辨率为1LSB=4.768uV 是否正确?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    在2mA、BQstudio 会报告当前内容吗?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego San:

    我将与客户确认。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego San:

    当 EVM 配备4mΩ 感测电阻后、2mA Bqstudio 报告电流。

    当 EVM 配备10 mΩ 感测电阻后、1mA Bqstudio 报告电流。

    当最大电流值为25A 且最小电流值为1.27mA 时、了解最小检测电阻值为5mΩ 是否正确? 我在下面的主题中参考了该材料。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740103/bq34z100-g1-resolution-of-bq34z100-g1

    此致、

    Nishie