This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8865Y-Q1:输出电流正常吗?

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471990/lp8865y-q1-output-current-is-normal

器件型号:LP8865Y-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

客户正在使用 LP8865YQDMTRQ1、并且希望确认和了解驱动器的电流输出在以下实际条件下可以正常工作:

看到频率为253KHz 且峰值为200mA 时的连续开关行为。

希望得到您的反馈。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

请参阅附加的波形- e2e.ti.com/.../Waveforms_5F00_attached.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    我们的专家目前不在办公室、稍后会给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!

    是否需要更新?

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie

    输出电流应是具有低纹波的恒定值。 设备无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian:

    感谢您的确认。

    您是否知道为什么会发生这种情况? 请参见附加的波形。

    感谢您的指导。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Archie

    我们的专家目前不在办公室、稍后会给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artzy

    请按照以下步骤进行操作:

    • 与 ADIM/PWM 上拉、以查看器件发生的情况
    • 确保输出电流是目标值
    • 确保开关限制足以满足设计需求
    • 确保 COMP 引脚在运行期间保持稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian:

    感谢您的指导。

    客户仍在尝试这些 步骤、并向您反馈结果。  

    您能否告诉我们他们是否可以对此电路板执行环路稳定性测试?

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Archie

    我们的专家目前不在办公室、稍后会给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artzy

    很难对此拓扑进行环路稳定性测试。 我将等待您的波形感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zhiqian:

    谢谢你。

    请查看随附的由客户共享的波形:

    e2e.ti.com/.../LP8865YQ_5F00_Schematic_5F00_to_5F00_Texas_5F00_26Feb25.pdf

    e2e.ti.com/.../Ripple_5F00_Current_5F00_Measurement.pdf

    e2e.ti.com/.../Ripple_5F00_Current_5F00_Measurement_5F00_1.pdf

    e2e.ti.com/.../Ripple_5F00_Current_5F00_Measurement_5F00_2.pdf

    请提供降低纹波电流的解决方案。 客户可以在此处继续进行此讨论。

    73,
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Archie

    我会尽快让智谦给您反馈。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

    请回答我的问题。 我是从您的原理图获得信息的。

    输出电流应为50mA、对吧?

    请帮助将 Csense 更改为1uF 以进行尝试。

    根据波形、器件无法正常工作、会触发一些故障并重新启动。