This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34966-Q1:PSpice for TI 错误

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479106/lm34966-q1-pspice-for-ti-error

器件型号:LM34966-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我一直在使用 LM34966QPWPRQ1 IC 进行仿真、当我尝试运行仿真时、遇到错误。 您能帮我解决这个问题吗?

期待您的答复。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreehari:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    错误消息显示"Circuit has errors.. 运行已中止"
    因此、我无法说明问题。

    您能否检查以下各项:
    -您是否在下载后直接运行 PSpice 模型而未进行修改,以查看默认测试台是否模拟正常?
    如果是这种情况、我们可以排除任何版本或软件问题。

    -之后,您可以向我展示原理图,还是提供您正在尝试仿真的模型文件?
    这样、我们可以开始电路调试。

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:
    我正在尝试对我在 EVK 板上提到的电路进行仿真。 我已附上该文件供您参考。

    e2e.ti.com/.../EVK.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreehari:

    感谢您附加文件。
    在此设计中、功率级缺失、并且 COMP、CS 和 FB 等调节引脚悬空。
    恐怕仿真无法像这样正常工作。

    我附上了 LM34966的默认测试台型号。 您能否尝试使用此模型打开此文件并运行仿真?

    e2e.ti.com/.../LM34966_2D00_Q1_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:
    我对我之前发送的文件深表歉意。 这是正确的 filee2e.ti.com/.../EVK2.DSN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreehari:

    感谢您的更新和耐心等待。
    由于您并行打开了两个模型线程、我将在此处将它们合并在一起、以获得更好的概述并回答这两个问题。

    基于另一主题中的第一个原理图:
    -您使用的二极管模型不在 PSpice for TI 库中。 我将其更换为理想二极管模型、仿真运行良好

    由于这是一种纯升压拓扑、如果 VIN 和 VOUT 都设置为24V、则不会看到干净的开关行为、因此我建议略微降低 VIN、以便器件实际上升压。
    我还建议减少 SS 电容、因为这会极大地减慢启动速度、从而延长仿真时间。
    为了更快地达到稳态、您可以使用1nF 或10nF 的 SS 电容器进行仿真。 (这可能会导致开始时 Vout 过冲、但您可以节省一些等待时间)

    关于此主题中的全新反激式原理图:
    原理图中仍然有一些错误无法正常工作。
    - FB 连接到一个连接到 GND 的电容器。 这是输出电压基准、需要连接到 AUX 或 VOUT。
    -变压器和二极管模型也不包含在模型库中。 您可以使用理想二极管模型和具有耦合功能的理想电感器(功能称为"K_linear")、也可以将外部模型导入库中、从而将探头数量限制为三个探头)
    可以 在本 视频中找到有关这方面的教程

    -一些附加设计注释:
    - 1nF 的 VCC 电容器非常小。 这是驱动器的电源。
    -补偿需要检查稳定的调节回路。 请使用数据表中给出的计算、或使用我们的 计算工具之一
    - D2二极管可能被放置在错误的方向

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、
    Niklas