This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:连接 PD 2.0 (12V)

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476950/tps25751-connecting-with-pd-2-0-12v

器件型号:TPS25751

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我们正在 考虑使用 TPS25751、我们想知道它在连接到具有较旧配置文件(例如 PD 2.0)的产品时的工作原理。

我想知道 TPS25751输入12V 的情况以及 TPS25751必须输出12V 的情况。

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTB41

    是的、TPS25751符合 PD 3.1标准、并向后兼容 PD 2.0器件。

    [报价 userid="558541" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476950/tps25751-connecting-with-pd-2-0-12v "]我想知道 TPS25751输入电压为12V 的情形以及 TPS25751输出电压必须为12V 的情形。

    这种情况非常正常、仅取决于所用器件的供电能力。 12V PDO 不是所需的标准 PDO 之一、但很常见。 通过在 GUI 中的 Transmit Source Capabilities 寄存器中添加 PDO、可以将 TPS25751配置为提供和接收12V PDO。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您让我知道它可以支持12V、这是一种旧模式。

    我们将尝试在设置中添加12V PDO。

    此致、

    Masashi