请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25751 工具与软件:
尊敬的埃米尔和马当斯:
我们正在 考虑使用 TPS25751、我们想知道它在连接到具有较旧配置文件(例如 PD 2.0)的产品时的工作原理。
我想知道 TPS25751输入12V 的情况以及 TPS25751必须输出12V 的情况。
此致、
Masashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Masashi:
https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTB41
是的、TPS25751符合 PD 3.1标准、并向后兼容 PD 2.0器件。
[报价 userid="558541" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476950/tps25751-connecting-with-pd-2-0-12v "]我想知道 TPS25751输入电压为12V 的情形以及 TPS25751输出电压必须为12V 的情形。这种情况非常正常、仅取决于所用器件的供电能力。 12V PDO 不是所需的标准 PDO 之一、但很常见。 通过在 GUI 中的 Transmit Source Capabilities 寄存器中添加 PDO、可以将 TPS25751配置为提供和接收12V PDO。
谢谢。此致、
Chris