工具与软件:
您好!
我将在新的电路板上使用两个 TPS929160来驱动32个 LED (每个通道1个)。 120mA 的标称正向电压为3、1V @ LED、但我不需要全功率使用、100mA 可以!
一切看起来都很正常、我导入并调整了 EVM 代码以在 PIC18F 上工作、我可以运行原始 EVM 代码上的不同模式。
但我在最大驱动电流方面存在问题。 迄今为止的最大数据约为每通道20mA。
即使我仅驱动一个 LED、这也是我获得的最大值。 连接到 ERR 引脚的 LED 每次都保持关闭状态(但它可以正常工作、我以前见过它)。
我已经尝试在 Vsupply 和 Vbat 上使用不同的电压(12V 和5V)、除了热耗散没有什么不同。
我更改了 FSX 配置并得到相同的结果。
我将使用 R (ref)= 6K32并获得 V (ref)= 1235V。 VLDO 为5V。
您是否还有其他想法需要我找?
我先附上一段我要使用的代码、这些代码基本上是从 EVM 代码导入的。
提前感谢您的关注。
BR