请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 工具与软件:
您好、TI 团队:
我们计划实施 BQ27426YZFR 电量监测计 IC 的应用、但我们在 PCB 布线方面面临挑战、尤其是对于 VSS (接地)引脚 、位于的中心 9焊球 DSBGA 封装 .
我们面临的挑战:
- 。 VSS 引脚(B2)位于中央位置 这样就很难在不违反的情况下进行路由 间隙限制 .
- 由于、我们无法在相邻的焊盘之间布线 和间距限制 .
- 不首选焊盘中的过孔 器件损坏的情况。
问题:
- 用于高效地对 VSS 引脚进行布线的建议方法是什么?
- 能够实现 相邻的 GPOUT 引脚必须接地 而不是用作 VSS 的备用布线路径?
- 有没有 参考设计或布局示例 适用于 BQ27426YZFR?
对于有效地对此 IC 布线的任何指导或最佳实践、我们将不胜感激。 提前感谢您的支持!
南迪什 K