This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501-SP:关于 Vref 与温度间的关系图。

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479472/tps7a4501-sp-regarding-variation-of-vref-vs-temperature-graph

器件型号:TPS7A4501-SP

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

整个温度范围内、TPS7A4501的 Vref 在1.174至1.246之间变化。 我们能否获得-40°C 至70°C 的 VREF 变化图? 图7显示了输出电压与温度间的关系、不确定这是否可视为限值与图7中图的极端位置的给定数据表值不匹配。

此致、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish、您好!

    是的、可以使用图7。   由于数据表最小值/最大值除了温度外还考虑了多个变化来源(例如器件间制造差异)、并且还包括一些统计保护带、因此图的极限与数据表的最小值/最大值不一致。

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    明白了。 感谢您的支持。

    此致、

    Jagdish