Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
在测试此电路时、出于某种原因、我当前在 PACK 引脚和 BAT 引脚电压之间存在0.6V 的电压差。 电路如下:

Battery Management Studio 上观察到的 PACK 引脚和 BAT 引脚电压如下所示。

上述原理图是否存在可导致此问题的任何错误? 或者是否有需要在 Studio 中设置的设置会导致此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
在测试此电路时、出于某种原因、我当前在 PACK 引脚和 BAT 引脚电压之间存在0.6V 的电压差。 电路如下:

Battery Management Studio 上观察到的 PACK 引脚和 BAT 引脚电压如下所示。

上述原理图是否存在可导致此问题的任何错误? 或者是否有需要在 Studio 中设置的设置会导致此问题?
以下是我从顶部开始的观察结果:
从 FET_EN 切换开始。 我看到我的预期 DSG 和 CHG 保持低电平。 
然后、我继续命令 CHG_FET_TOGGLE。 我看到 XCHG 和 CHG 寄存器随着 CHG_TEST 变为高电平而相应地变化。

然后、我继续命令 DSG_FET_TOGGLE。 我看到 DSG_TEST 发生变化、但 XDSG 或 DSG 没有变化。 等待几分钟后、将其保留并启用扫描不会显示任何更改。

e2e.ti.com/.../2620_5F00_1_5F00_00_2D00_bq28z620R1.zip
附件是我的.srec 文件。
谢谢!
Yu
e2e.ti.com/.../bq28z620R1FirmwareBundle_2D00_1.01_2D00_windows_2D00_installer.exe.zip
要确认、这是此电池电量计的固件吗? 我之前使用过此方法、但结果没有任何差异。
如需更多信息、我随后将 FET_EN 调为高电平、并在 BQSTUDIO 上获得以下信息: 
在电池电量监测计的输入端测量4V、在电池电量监测计的输出端测量3.48V。
XDSG 和 CHG FLIP 为高电平、XDSG 和 DSG 保持低电平。
然后在进行后续测试后、我打开了 FET_EN = 0。
然后命令 CHG_FET_TOGGLE 和 SAW XCHG = 0、CHG = 1且 CHG_TEST = 1更改。
在电池电量监测计的输入端测量4V、在电池电量监测计的输出端测量3.45V。
然后命令 DSG_FET_TOGGLE 和 SAW DSG_TEST = 1、但 SAW XDSG = 1且 DSG = 0、并且 DSG_FET_TOGGLE 没有变化。
在电池电量监测计的输入端测量4V、在电池电量监测计的输出端测量3.45V。 (未更改)