请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27750EVM-837 工具与软件:
嗨、团队:
BQ27750的替代方案或后续方案是什么。
我希望器件只需进行尽可能少的软件更改即可从 BQ27750进行迁移。
此致、
转至
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
BQ27750的替代方案或后续方案是什么。
我希望器件只需进行尽可能少的软件更改即可从 BQ27750进行迁移。
此致、
转至
Shuhei、您好!
BQ27750的后续器件会是下图中突出显示的电池电量监测计、这些所有元件也都使用阻抗跟踪、因为 BQ27750也使用阻抗跟踪。 就直接压降而言、由于当前的 IC 模型使用的是 BGA 封装和略有不同的引脚排列、因此您需要更改布局。 需要注意的另一点是、数据命令块在大多数情况下都相同、较新的 IC 具有更多的特性。 总之、迁移至新的 IC 取决于您的应用、主要是更新硬件并且需要更新软件以实现新功能。 
谢谢!
艾伦