工具与软件:
您好!
我们目前正在使用基于 UCC28950PWR 的 PSFB 设计进行转换 700V 直流输入至300V 输出 . 但是、在测试过程中会遇到以下故障:
1.输入二极管故障(D18和 D19 - CD214A-S1Y)
- 二极管(额定值为 2kV ) 充电电流 电压超过时变为高电平 100V .
- 如果移除这些二极管、电路将正常工作、输出与设计一致。
- 输入端(无二极管)的电压峰值测量值显示的最大值为 1.3kV (700V 输入) .

2.输出缓冲器过热和 MOSFET 故障
- AT 700VDC 输入 时、电路最初提供所需的 300V 输出 、但是 输出缓冲器会变得非常热 稳定运行。
- 导致偶数负载增加 100mA 、缓冲器 开始刻录 .
- 这最终会导致次级 MOSFET 发生故障 Q5和 Q6 .
我们目前已将 AB、CD、延迟时间调整为400ns、EF 延迟时间调整为200ns 以实现 ZVS。 从波形可以看出 ZVS 已正确实现。 请参阅随附的图片。
-初级 ZVS

-次级 ZVS

您能否说明这些初级二极管以及输出缓冲器和 MOSFET 损坏的可能原因?
您可以在以下位置找到原理图和变压器数据表:
wet.tl/t-tuTIFvREOL