请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988DK 工具与软件:
在数据表中、此器件说明此器件仅适用于 USB4器件设计。 如果我们不需要交替模式、但需要双端口 PD 控制器、则不建议使用此器件?
在我的理解中、USB4必须支持交替模式。 因此、当终端产品不支持交替模式时、该产品不支持 USB4。
是这样吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在数据表中、此器件说明此器件仅适用于 USB4器件设计。 如果我们不需要交替模式、但需要双端口 PD 控制器、则不建议使用此器件?
在我的理解中、USB4必须支持交替模式。 因此、当终端产品不支持交替模式时、该产品不支持 USB4。
是这样吗?