This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:关于不使用 ALT 模式情况

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479653/tps65988dk-about-not-using-alt-mode-case

器件型号:TPS65988DK

工具与软件:

在数据表中、此器件说明此器件仅适用于 USB4器件设计。 如果我们不需要交替模式、但需要双端口 PD 控制器、则不建议使用此器件?

在我的理解中、USB4必须支持交替模式。 因此、当终端产品不支持交替模式时、该产品不支持 USB4。

是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    正确、如果您不需要交替模式、我们不建议使用 TPS65988DK。 遗憾的是、我们不推荐替换双端口、因此建议改用两个 TPS25751。

    谢谢。此致、

    Chris