请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS73801-SEP 工具与软件:
您好!
使用 TPS73801-SEP 生成1V 输出电压(即小于1.21V)是否可行(如果是)?
如果不可行:TI 何谓采用增强型航天技术(抗辐射+塑料封装)的替代器件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
使用 TPS73801-SEP 生成1V 输出电压(即小于1.21V)是否可行(如果是)?
如果不可行:TI 何谓采用增强型航天技术(抗辐射+塑料封装)的替代器件?
Thorsten、您好!
TPS7H1111-SEP 是具有1V 输出的增强型航天塑料级选项。
谢谢!
Sarah