请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AD 工具与软件:
当设置 ADCIN 1:7和 ADCIN 2:5时、
它是否设置为5V/3A 输出?
如上所述设置时、'EMCA'通信是否发送源容并支持 PD 检查或 DP 的操作。
我正在设计一个 USB4HOST 控制器。
由于电流存在限制、因此我需要设置 ADCIN 来限制输出电流。
当通过 ADCIN 设置5V/3A 时、
PD 通信是否存在问题?
谢谢你。