This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:ADCIN1和 ADCIN2设置

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478921/tps65994ad-adcin1-and-adcin2-settings

器件型号:TPS65994AD

工具与软件:

当设置 ADCIN 1:7和 ADCIN 2:5时、
它是否设置为5V/3A 输出?
如上所述设置时、'EMCA'通信是否发送源容并支持 PD 检查或 DP 的操作。

我正在设计一个 USB4HOST 控制器。
由于电流存在限制、因此我需要设置 ADCIN 来限制输出电流。
当通过 ADCIN 设置5V/3A 时、
PD 通信是否存在问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 USB4主机设计、您遵循哪种参考设计? 我们不建议使用 TPS65994AD、因为该器件就最新测试标准而言太旧。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其设计采用 ASM4242。
    这是我从 ASMedia 收到的电路图。

    我能回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在这方面与 ASMedia 联系、因为 TPS65994AD 过于旧、无法通过合规性测试。 根据他们的介绍、这可能是非常旧的参考设计、并且未进行更新。

    此致