This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:"Program srec:packet checksum mismatch.""No acknowledge from device."、"Command error transmitting data:timeout or unexpected response communicationingwith device."

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z80EVM-020, EV2400, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478388/bq40z80evm-020-program-srec-packet-checksum-mismatch-no-acknowledge-from-device-command-error-sending-data-timeout-or-unexpected-response-communicating-with-device

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ40Z80

工具与软件:

您好!  

我遇到了 BQ40Z80EVM-020问题。 我不知道该怎么办才好,我不知道该怎么办才好。 该器件仍被 BQStudio 拾取并自动打开、但"数据存储器"完全为空、当我尝试向收到的任何字段写入任何内容时、我会收到"操作失败、因为所有数据闪存的初始读取失败"。 此外、我无法上传.srec 文件来恢复它、因为我收到"Program srec:数据包校验和不匹配"。 如果我尝试发送命令、则会显示"No acknowledge from device"和"Command error transmitting data:timeout or unexpected response with device。"

非常感谢在这一问题上提供任何援助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    这是通过板载 EV2400还是外部连接的 EV2400完成的? 此时施加的电压是多少、它是否大于有效更新电压参数?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    板载和外部 EV2400的症状相同。 在充电器侧(连接到 PACK-和 PACK+)、可施加的最大值为25200mV、电池当前为23980mV (6节电池)。 我不确定在哪里可以找到要检查的有效更新电压参数。

    此致

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    已了解、如果未更改"Validate Update Voltage"(有效更新电压)、则应为每节电池3500mV/、因此此处的电池电压应该正常。

    是否有可能收到通信线路的示波器屏幕截图? 如果 bqStudio 能够自动填充、则应会完成一些读取。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、感谢您的帮助。 我更换了 bq40z80芯片、该 EVM 现在可以正常工作了。

    此致
    Marco Moller