工具与软件:
大家好!
使用定制 PCB 作为负载时、TPS2121会遇到问题。 当负载只是一个简单电阻器时、设置效果很好、但当我连接 PCB 时、我会遇到意外行为。
预期行为:
- 5V 电源应始终具有优先级。
- 如果我在没有电池电压(6V 至8.4V)的情况下连接5V、则在输出端正确地获得5V。
- 如果我然后连接电池、同时保持5V 电源、则输出保持预期的5V。
- 如果我仅连接不带5V 电压的电池、则输出会正确地跟随电池电压。
问题:
- 当首先连接电池(输出=电池电压)然后 I 再连接5V 时、输出将在200毫秒内切换到5V。
- 之后、输出电压降至~0.7V、然后以每秒重复大约5次的周期升回5V。
其他详细信息:
- 使用电阻负载时、行为符合预期。
- 我的定制 PCB 作为负载似乎引起了问题。
- TPS2121输出连接到 LDO (TPS7A4533DCQR
是否有人遇到过类似的问题、或者是否有人对可能导致这种不稳定的原因提出了建议? 这是否与浪涌电流、启动行为或与 TPS2121控制逻辑的一些交互有关?
提前感谢您的帮助!