This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:使用定制 PCB 作为负载时出现问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468632/tps2121-issue-when-using-custom-pcb-as-load

器件型号:TPS2121

工具与软件:

大家好!

使用定制 PCB 作为负载时、TPS2121会遇到问题。 当负载只是一个简单电阻器时、设置效果很好、但当我连接 PCB 时、我会遇到意外行为。

预期行为:

  • 5V 电源应始终具有优先级。
  • 如果我在没有电池电压(6V 至8.4V)的情况下连接5V、则在输出端正确地获得5V。
  • 如果我然后连接电池、同时保持5V 电源、则输出保持预期的5V。
  • 如果我仅连接不带5V 电压的电池、则输出会正确地跟随电池电压。

问题:

  • 当首先连接电池(输出=电池电压)然后 I 再连接5V 时、输出将在200毫秒内切换到5V。
  • 之后、输出电压降至~0.7V、然后以每秒重复大约5次的周期升回5V。

其他详细信息:

  • 使用电阻负载时、行为符合预期。
  • 我的定制 PCB 作为负载似乎引起了问题。
  • TPS2121输出连接到 LDO (TPS7A4533DCQR

是否有人遇到过类似的问题、或者是否有人对可能导致这种不稳定的原因提出了建议? 这是否与浪涌电流、启动行为或与 TPS2121控制逻辑的一些交互有关?

提前感谢您的帮助!

e2e.ti.com/.../Probleme-switch-Batt-to-USB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请让我来检查一下。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:

    我之前附上的原理图对应于我为更正定制 PCB 上的一些错误而添加的模块。 此模块通过10cm 导线连接到 PCB:

    • IN1和 IN2 PCB 进入包含 TPS2121的模块。
    • 然后、该模块的输出返回到 PCB 为其供电。

    关于电源:

    • VCC_USB (5V) 电缆热插拔到 PCB 的情况。 有一个 0.1µF 电容器 PCB 上的此连接点。
    • vcc_batt (8.4V) 流经 热插拔锂离子电池 . 电感器数量 总电容为40.1µF 总线上的负电压。

    此外、还存在 负载电容为12µF —这是否会太低并导致问题发生?

    非常感谢您提供任何见解或建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    定制 PCB 上的最大负载电流是多少?

    如果您仅连接5V USB 而不连接电池、那么是否存在问题?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉耽误时间。

    不用担心!

    定制 PCB 上的最大负载电流是多少?

    I 测量的稳态50mA 为8.4V、150mA 为5V。

    如果您只连接了5V USB 而没有电池、那么问题出在哪里?

    如果我仅连接5V USB、则不会出现问题。 我从 TPS2121获得5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    让我检查一下并尽快返回。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了正确地拍出第一张上传的图解。 我制作了一个真正的 PCB、而不是原型板。 我进行了一些测试更改:

    • TPS2121现在正在为15Ω 功率电阻器提供电流、而不是定制 PCB
    • R3和 R6现在为54.9k、因此过压保护设置为12.7V (以 确保 不影响过压保护)
    • R5现在为23.2k、因此过流设置为4.4A (以确保 不会达到过流保护)

    您可以在 pdf 中看到5V 到8V 以及从8V 到5V 的转换。 从8伏到5V 的转换是完美的、但另一种方法是混乱和非常慢(~50ms)。 任何想法?e2e.ti.com/.../TPS2121-proto-pcb.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  请让我重新谈谈这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没问题、 对吧?

    您能否试着减小或增大输出电容来看看它是否有用?

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它不带负载也很好。

    我尝试使用30 μ F 的输出电容、现在工作正常。

    非常感谢您的帮助