This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524J-Q1:引脚12 (SW_B1)和引脚13 (VIN_B1)之间短路

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524J-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473880/lp87524j-q1-short-circuit-between-pin-12-sw_b1-and-pin-13-vin_b1

器件型号:LP87524J-Q1

工具与软件:

在所有器件 LP87524J-Q1上、我正在计量引脚12 (SW_B1)和引脚13 (VIN_B1)之间的短路(0.0 Ω)。 对于这种行为、我没有任何解释。 电源电压绝不能立即连接到开关输出。 因此、输出电压会跟随输入电压、从而损坏应用。

 

你有什么解释吗?

 

我们同时在 TI 直接和 DigiKey 上订购了两次此芯片。 结果相等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    现在不太确定。 当然不应该是这样。  

    您是否尝试过为器件加电? 然后、它是否在上电时显示短路?  

    您是否检查过这两个引脚是直通焊料? 可能是未正确焊接。  

    您是否检查了设计原理图、是否存在任何短路或可能存在于 PCB 布局中? 是否在您自己的电路板上使用了该器件。  

    使用过 EVM 并检查过 EVM 它是否可以正常工作?

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、 Ishtiaque。 它似乎 IC 已经被我们摧毁了以前。 稳压器的外部电感器不适用。 这意味着电感器在单个开关周期内达到饱和、并让我们通过这种方式增加电流、内部 FET 被损坏。

    总之、我们更换了电感器。

    此外、我可以观察到、连接到+5V 电源引起的反弹也可能是损坏 IC 的原因。

    有了这种知识和经验、我们不会期望在这方面出现任何进一步的问题。