主题中讨论的其他器件:TLV61070A
工具与软件:
您好、TI 专家
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
客户通过将 TLV61070A 用作 LED 驱动器的电源来设计该电路板。
不过、会出现功耗在10ms 周期(即 LED 工作周期)内显著下降的现象。
增加输入/输出电容值的容量或调整前馈电容值不会改善该情况。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
由于上述问题、我使用 TLV61070A 打开了一个线程并询问了 E2E。
但是、我收到回复、称问题出在 TLV61070A 的 Vin 侧。
在电路中、TLV61070A 的 Vin 连接到前面所连接 TLV76733的 Vout (3.3V)。
(据了解、3.3V~6V 电压通过串联1.5V 电池进入 TLV76733 (TI)_LDO、TLV76733的输出3.3V 进入 TLV61070A 的 Vin。)
Q1)对于这一点、我想申请查看 TLV76733的原理图和 PCB 布局。
(客户申请私下审查原理图和 PCB 布局。 如果您回复私人 E2E 或我的电子邮件(grady.lee@arrow.com)、我将向您发送原理图和 PCB 布局。 您能评论一下吗?)
Q2) 我在上面的链接中询问的问题是否有任何可能的原因或解决方案?
请检查。 谢谢你。