This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:查询 TLV76733的输出电压压降现象、并请求获取电路图和 PCB 审查

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478926/tlv767-inquiry-on-vout-voltage-drop-phenomenon-of-tlv76733-and-request-for-circuit-diagram-and-pcb-review

器件型号:TLV767
主题中讨论的其他器件:TLV61070A

工具与软件:

您好、TI 专家

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

客户通过将 TLV61070A 用作 LED 驱动器的电源来设计该电路板。

不过、会出现功耗在10ms 周期(即 LED 工作周期)内显著下降的现象。

增加输入/输出电容值的容量或调整前馈电容值不会改善该情况。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

由于上述问题、我使用 TLV61070A 打开了一个线程并询问了 E2E。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478229/tlv61070a-inquiry-regarding-power-drop-phenomenon-of-tlv61070a

但是、我收到回复、称问题出在 TLV61070A 的 Vin 侧。

在电路中、TLV61070A 的 Vin 连接到前面所连接 TLV76733的 Vout (3.3V)。

(据了解、3.3V~6V 电压通过串联1.5V 电池进入 TLV76733 (TI)_LDO、TLV76733的输出3.3V 进入 TLV61070A 的 Vin。)

Q1)对于这一点、我想申请查看 TLV76733的原理图和 PCB 布局。

(客户申请私下审查原理图和 PCB 布局。 如果您回复私人 E2E 或我的电子邮件(grady.lee@arrow.com)、我将向您发送原理图和 PCB 布局。 您能评论一下吗?)

Q2) 我在上面的链接中询问的问题是否有任何可能的原因或解决方案?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    1.我已经发送电子邮件给您。 电子邮件发送后、我会复审原理图。

    2. LED 拉取的峰值电流是多少? 我看到该驱动器可提供2.5A 电流、但 LDO 的额定电流仅为1A。 启动期间使 LDO 处于折返电流限制模式运行的任何电流都会限制耗散、这可能是您看到功率降低的原因。 但是、该分析假设不符合电流限制。 请分享完整的原理图、并提供显示 Vin、Vout 和 Iout 行为的示波器截图以进行确认。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishaan

    感谢您的答复。

    我已将电路图和 PCB 布局附加到您的电子邮件附件。

    我将询问客户更多信息并与您联系。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以通过电子邮件继续交谈。 我将在此处关闭此主题、但如果需要、可以随时在此处重新打开。