This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873:升高输出电压不遵循数据表。

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873, TPS62873EVM-144, TPS62873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476922/tps62873-ramping-up-the-output-voltage-doesn-t-follow-the-datasheet

器件型号:TPS62873

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户已经根据 EVM (TPS62873EVM-144)评估了启动电压功能。 在3.3V 的输入电源被启用后、我的客户通过 I2C 接口将 VSET[7:0](0.6V)和 VRANGE[3:2](步长为1.25mV)写入 TPS62873。 然后启用 TPS62873。

根据数据表、在 EN 为高电平后、输出电压首先斜升至 VSEL 引脚设置的目标电压、然后设置新的编程值。 在我的理解中是正确的吗?

但客户侧的实际评估是、EN 为高电平后 、输出电压首先斜升至 VSEL 引脚设置的目标电压。 就这些。 通过再次使 EN 为低电平和高电平、输出电压将斜降至新的编程值。

请告诉我哪一个操作正确?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto San:

    感谢您使用 e2e。

    是的、您的理解是正确的。 输出电压应首先达到 EN 变为高电平之前设置的目标电压、然后更改为新的编程值。

    在您客户的情况下、输出电压 首先上升到0.6V、然后没有改变到新的编程值。 我是否理解正确?

    如果需要、您能否提供有关 新编程 输出电压的更多信息? 尝试检查 EVM 上的行为。

    谢谢、此致、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的京义山:

    感谢您的答复。 输出电压是第一个1.2V、第二个0.6V。 启动顺序如下。

    输入电压开启且 EN 为低电平->编程0.6V 和1.25mV 阶跃-> EN 为高电平->输出电压变为1.2V ->编程0.6V 和1.25mV 阶跃-> 0.6V。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto San:

    感谢您提供的信息:)。 我将会尽快进行基准测量。

    此致、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    我想 在进入实验之前再次与您确认一下。

    您的客户是否使用了2个堆栈器件? 此外、在 EVM  TPS62873EVM-144上、默认器件是 TPS62873-Q1 (汽车版本)。 您的客户是否已将器件更改为 TPS62873 (工业版本)?  

    谢谢、此致、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    我使用 GUI 进行基准测量、发现 GUI 确实会误导。 很抱歉这个问题、我们的团队会尽力解决。

    我假设您的客户使用这样的 GUI 来选择 STEP 和 Vset:  

    在这里、Vset 不是在更改电压阶跃后直接更新。 解决该问题的一种方法是稍微拖动 Vset 条以实际"更新"输出电压。

    但我建议直接从寄存器页面选择 STEP 和 Vset、如下所示。 在这里、我们可以向寄存器写入数据。

    或者、如果可能、客户还可以选择10mV 阶跃、它可以支持0.8V 至3.3V 的输出电压。

    谢谢、此致、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的京义山:

    我的客户已根据其原始电路板确认数据表是正确的。 感谢您的快速支持。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    很高兴听到这个消息:)。 感谢您的更新。

    此致、

    Jingyi