This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:BQ76952

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478776/bq76952evm-bq76952

器件型号:BQ76952EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好、我们正在尝试使用 BQ76952EVM 板中的 BQ7695204 IC、以便默认通信可以是 SPI。 但在更改用于 SPI 通信的 IC 和跳线后、在 BQStudio 工具中未检测到该 EVM。 另外、REG1输出仅显示1.1V、而不是3.3V。 您能提出什么可能是错误的建议吗? REGIN 为5.5V、REG18为1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaimy、

    令人奇怪的是、REG1仅显示1.1V。 您能否通过图像分享哪些跳线已更改到哪些位置、以确保它们已更改到正确的位置?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流检测电阻器出现了一些问题。 替换它后、REG1电压现在再次为3.3V。  感谢您的支持。