请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952EVM Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
工具与软件:
您好、我们正在尝试使用 BQ76952EVM 板中的 BQ7695204 IC、以便默认通信可以是 SPI。 但在更改用于 SPI 通信的 IC 和跳线后、在 BQStudio 工具中未检测到该 EVM。 另外、REG1输出仅显示1.1V、而不是3.3V。 您能提出什么可能是错误的建议吗? REGIN 为5.5V、REG18为1.8V。