This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22929D:TPS22929D.

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22929D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477662/tps22929d-tps22929d

器件型号:TPS22929D

工具与软件:

你好。 我是 Bumbayar、我 对这款产品 TPS22929D 感兴趣

将其用于保护电力线并稳定电压。 我有两个问题。

ΔV、我想知道 Vin-Vout=2 μ V 的压降、这取决于导通电阻以及负载电流

 所以我需要 Vin=2.5V 且 Vout 尽可能接近 Vin、这意味着我需要低电压 ΔV μ V

您能不能告诉我 Vout 与典型的 Vout 有多大的差异

 负载电流= 0.05mA

2.我查看了数据表、不明白什么是-200mA

"那你打算怎么办?"

我 ×了以下公式来计算负载电流×最大 Ron -负载电流 ΔV 典型 Ron = 8 Ω 范围

我有负载电流、但当 Vin=2.5V 时不知道 Ron、因此不得不计算  

但不要理解-200mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bumbayar、

    欢迎来到 E2E。 感谢您选择 TPS22929D。

    在下面找到我的回复。

    1.当负载开关打开时、VIN 和 VOUT 之间的电压差将是内部 MOSFET Rdson 上的压降。

    在 VIN=2.5V 时、典型 Rdson 为118m Ω。

    因此、压降将为 Rdon*Iload。

    2.对于-200 mA 测试条件,我需要与特性测试程序进行检查。 应强制施加电流来测量压降并计算 Rdson。

    我稍后会详细介绍。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit  

    感谢您检查回复。

    是的、 我也认为  -200 mA 用于测试  

     来计算 Rdson。

    但它的电流方向为 OPAIDE  

    所以我很好奇。

    请 稍后详细更新。 我会耐心等待;)

    谢谢  

    Bumbayar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bumbayar、

    对于负载开关、该负极性是指从器件流出的电流(漏极到源极)、因此它是正常工作条件。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit  

    感谢您的回答。

    我看到、它是从器件流出的电流  

    负载开关需要-200mA 正常运行

    哪一项表示 用于测试的负载电流正确 ?  

    Bumbayar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bumbayar、

    这是获得 Rdson 的测试条件。

    器件可以在较低电流下运行。 负载开关没有最小电流额定值。

    谢谢  

    Amrit