This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176EVM-HP:EVM 尺寸

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479428/lm5176evm-hp-evm-dimension

器件型号:LM5176EVM-HP

工具与软件:

尊敬的团队:

我想知道您能不能为我提供 EVM"高度"尺寸。 感谢您的帮助!

此致!

梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    总高度为20mm、但受到连接器的影响。 不带连接器时的高度(PCB 和元件)为11mm。 主要受电感器和电容器的影响。

    此致、

     Stefan