请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7C84-Q1 工具与软件:
团队成员、您好!
在数据表中、VFB 为1%、这是精度。 但我无法在数据表中记下 Vfb 值。 在哪里可以找到 VFB 的电压?

此致、
Youhei MIYAOKA.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
在数据表中、VFB 为1%、这是精度。 但我无法在数据表中记下 Vfb 值。 在哪里可以找到 VFB 的电压?

此致、
Youhei MIYAOKA.