This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:TPS65381A-Q1卡在锁定安全状态-无法转换到诊断状态

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478434/tps65381a-q1-tps65381a-q1-stuck-in-locked-safe-state-unable-to-transition-to-diagnostic-state

器件型号:TPS65381A-Q1

工具与软件:

您好!

我使用的是 TPS65381A-Q1 PMIC、并且在转换到时遇到了一个问题 诊断 检测它是否处于导通状态。
给 PMIC 上电后、代码会发送所需的 SPI 命令以进入 诊断 未定义状态。 但是、在调试模式下、我观察到 PMIC 反而处于中 锁闭安全 而不会转换为 复位 或者 诊断。
如果我断开连接 NRES 引脚连接到微控制器的 RESET 引脚、然后对 PMIC 进行下电上电、我能够成功地将其捕获在中 诊断 未定义状态。
但是、当 NRES PMIC 的引脚保持连接到微控制器的复位引脚、PMIC 锁定在中 安全 错误导致无法进行转换。

我有以下问题:

  1. 有任何方法可以将 PMIC 从转换为 锁闭安全 恢复到 复位 或者 诊断 寻址模式?
  2. 在上电期间、可以采取哪些措施来确保 PMIC 进入 诊断 而不是锁定在硬件状态 安全 状态?
  3. 之间的连接 NRES 引脚和微控制器的复位引脚是否会影响 PMIC 的状态转换?

非常感谢对这一问题的任何见解。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahamed:

    我会尽量回答你的问题,我现在可以告诉我,如果你需要我进一步调查。

    1.无法通过 SPI 命令进入复位或诊断状态。 如果器件已配置、可将其设置为在超时后转换到复位状态、但需要对此进行设置。

    2. PMIC 将始终进入诊断状态、但如果在器件上电后的500ms 内未设置 DIAG_EXIT_MASK 或 DIAG_EXIT 位、则会进入安全状态。

    3.如果 PMIC 进入运行状态并且 MCU 配置了 PMIC 来进入该状态、则 NRES 引脚上的短路可能会强制转换到安全状态。

    希望这有助于您更好地了解此器件。

    此致!

    Michael Hernandez