请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27621-G1 Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
工具与软件:
嗨、团队:
1.如果电池容量是1000mA、默认值是2425mA、是否需要在每次通电时设置寄存器?
2.关于 Control(): 0x00和0x01命令和 Control()子命令
客户可以读取标准命令、例如 Voltage()。但如果他们使用 Control(): 0x00和0x01命令与 Control()子命令、则无法获得正确的结果。
您能帮助说明如何使用这些命令吗?
如果我们要读取 DEVICE_TYPE (0x0001)、我们是否应该将0x0001添加到0x00地址并读取2个字节的值?

谢谢!
LEO