请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51420 主题中讨论的其他器件:LMR60420
工具与软件:
尊敬的支持团队
我们目前正在评估 LMR51420XFDDCR、
但2A 输出产生的热量超出了我们公司的标准。
请让我们来了解一下允许从 IC 底部散热的替代封装。
从我的研究来看、以下内容似乎很好:
LMR51450FNDRRR
(36V、5A、同步整流、Fsw:0.2 -1.1MHz、FPWM、 散热焊盘)
此致、
Keisuke