This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79654-Q1:无法平衡电芯

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476267/bq79654-q1-unable-to-balance-cells

器件型号:BQ79654-Q1

工具与软件:

您好!
我将 BQ7965-Q1 IC 用作 BMS 系统的 AFE。  
我使用8节串联的电池、并希望在 IC 上执行电池平衡  
但在 IC 的自动模式下、我看不到电池正在进行平衡  
连接下面的 SS。  
此外、我禁用了 OT 和 UT 保护器、BAL_STAT 寄存器显示正在进行均衡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    步骤应为:

    1) 1)选择 CB 时长

    2)点击"选择全部"

    3)点击"设置"

    4)然后点击左上方的绿色"运行"按钮。

    我看到您已 启用 Cell Balance UV 和 OTCB THRESH。 在电池平衡开始之前、确保不违反这些限制。 可能在不启用这些功能的情况下尝试电池平衡。

    谢谢!

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了2小时的电池平衡长度  
    似乎我能够平衡6在8个细胞. 但我仍然无法平衡电芯4和电芯6、它们的电压高于其他电芯。
    我怀疑如何选择手动电芯、以便这些电芯也能与其他电芯相同的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sameer:

    您可以使用自动运行按钮旁边的手动按钮手动选择单元格。 然后手动选择要平衡的单元格。 请记住、您无法平衡彼此相邻的电池。 之后、实现电池平衡的步骤是相同的。  

    在尝试平衡之前、请确保电芯平衡阈值设置正确并且 OVUV 未运行。

    谢谢!

    Zachary