请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53689T 主题中讨论的其他器件:CSD95560、
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
使用适用于 Intel CPU 的 TPS53689T+CSD95560设计、VID_DECAY 测试仅在启用 DECAY_DCM 位时才能通过。
问题:
- 启用 DECAY_DCM 后、它是否仅在 CPU 进入衰减模式时才有效?
- 如果需要、CPU 将在哪种情况下进入衰减模式? 它是否会影响衰减模式下的 VRM 性能?
- 如果否、则在 CPU 正常运行期间对 VRM 性能有任何其他影响?


谢谢
新生儿