工具与软件:
团队成员好
我们将使用 TPS650332-Q1 PMIC
我想知道如何退出复位状态
对于优先级2、PMIC 可以转到"Reset/WT_PWR_REC"或"WDT_PWR_REC"、
""为了退出 WT_PWR_REC 状态、VSYS 和 VSYS_S 上的电压必须低于 VSYSUVLO_THRESHOLD、以便器件可以进入关闭状态""
那么如何退出复位状态呢?
请告诉我 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员好
我们将使用 TPS650332-Q1 PMIC
我想知道如何退出复位状态
对于优先级2、PMIC 可以转到"Reset/WT_PWR_REC"或"WDT_PWR_REC"、
""为了退出 WT_PWR_REC 状态、VSYS 和 VSYS_S 上的电压必须低于 VSYSUVLO_THRESHOLD、以便器件可以进入关闭状态""
那么如何退出复位状态呢?
请告诉我 
Phil、您好
感谢您的答复、
1.可以考虑的是、PMIC 会检查所有此类条件、如果这些条件正常、则会自动进入运行状态。
故障发生多长时间后、将进行检查??
2.在任何 P2故障重置模式中,如果我重新启动相机的电源,它将遵循从的过程 出错 (VSYS > VSYSUVLO_R)--> 复位 (检查条件)--> 有源状态 我是否正确 ?
3.在 P2故障复位模式下、 希望 nRSROUT 为低电平、所有调节器都关闭、我是否正确?
谢谢!
Sandeep P
Sandeep、您好!
答案如下:
谢谢!
Phil
Phil、您好!
感谢您的支持
P3和 P2故障的信息
我想禁用 P3电压故障的中断、但使其保持启用状态、以应对 P3中的 I2C 或 NVM CRC 错误等其他故障。
出现 任何 输出电压故障时、我都会希望 PMIC 出现这种情况 复位 自身或输入 WT_PWR_REC 在 P2中陈述、是否可以做??
如何在 PMIC OTP 设置中执行此操作??
借助这种配置、我们计划 更大限度地减少从摄像头发送到主机的安全警报、并仅触发 P2电压故障的警报、这对于防止永久损坏至关重要。 当发生 P2电压故障时、PMIC 将进入复位状态或等待下电上电。
谢谢
Sandeep P
Sandeep、您好!
是;对于任何输出电压故障、可以通过以下设置将 PMIC 设置为自行复位或在 P2中进入 WT_PWR_REC 状态:
谢谢!
Phil