请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25185 工具与软件:
您好!
数据表的第8.1.1.4节"ISET 引脚检测"指出、当充电电流设置为低于50 mA 时、建议使用50 pF 电容的额外 RC 电路。 您能给我演示一下此附加 RC 电路的原理图示例吗?
谢谢!
Gabe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gabe、
您可以在 BQ25185 EVM 的原理图中找到该电路的示例、该器件的用户指南 《BQ25185 EVM 用户指南》中提供
如果您对此电路有任何问题、请告诉我。
此致、
ALEC