This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:低充电电流下的额外 RC 电路

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477929/bq25185-extra-rc-circuit-at-low-charge-currents

器件型号:BQ25185

工具与软件:

您好!

数据表的第8.1.1.4节"ISET 引脚检测"指出、当充电电流设置为低于50 mA 时、建议使用50 pF 电容的额外 RC 电路。 您能给我演示一下此附加 RC 电路的原理图示例吗?

谢谢!

Gabe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    您可以在 BQ25185 EVM 的原理图中找到该电路的示例、该器件的用户指南 《BQ25185 EVM 用户指南》中提供

    如果您对此电路有任何问题、请告诉我。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Alec。 我假设您参考的是 EVM 原理图中的 R12和 C7。 想了解这些值是如何确定的、以及为什么数据表显示使用50 pF 电容器、而 C7为4.7nF。

    Gabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    是的、R12和 C7构成了数据表中引用的额外 RC 电路。 该电路用作极点-零点补偿网络、旨在帮助保持 ISET 引脚稳定。 但 在实践中、我们通常仅建议在设计中出现稳定性问题时包含该内容、因为大多数客户不使用该内容、也不会遇到任何问题。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Alec。 非常感谢。

    Gabe